Configuration de la connexion et du numéro de port du protocole ION
Lorsque vous vous connectez à un appareil dans ION Setup en utilisant le mode Appareil ION unique, ION Setup essaie de se connecter automatiquement au port Secure ION. Si votre infrastructure informatique n’est pas configurée pour laisser passer le trafic sur le port Secure ION, l’appareil se connecte en utilisant ION sur TCP.
Vous pouvez outrepasser par forçage la connexion ION par défaut sur un appareil compatible avec Secure ION en ajoutant manuellement les options de connexion de l’adresse IP à l’adresse IPv4. Cela revient à définir explicitement le processus de connexion.
Le tableau suivant décrit les valeurs de forçage que vous pouvez utiliser et le processus de connexion qui en résulte :
| Exemple de valeur de forçage | Processus de connexion |
|---|---|
| 10.168.68.245/7443 | Force explicitement la connexion au port 7443. Si le registre indique que ION sur TLS = 7443, il s’agira d’une connexion TLS. |
| 10.168.68.245/TLS | Force explicitement l’utilisation du registre pour la connexion à ce qui est spécifié comme port ION sur TLS. Par défaut : 7443. |
| 10.168.68.245/TLS:7443 | Force explicitement l’utilisation d’une connexion TLS sur le port spécifié. Dans cet exemple, 7443. |
Exemple :
Concepts connexes :
Tâches connexes :