Modules d’entrées/sorties ION
Les modules ION permettent de configurer les E/S logiques ou analogiques du compteur.
Vous devez configurer les modules ION suivants pour utiliser les E/S logiques et analogiques du compteur.
- Entrée logique : Utilise le module Digital Input, qui indique au compteur comment interpréter les signaux entrants.
- Sortie logique : Peut utiliser trois modules ION selon l’application.
- Module Digital Output : Surveille les changements d’état pour commander le fonctionnement d’un relais par le biais d’un équipement de sortie.
- Module Pulser : Transfère des impulsions à grande vitesse à un équipement de comptage d’impulsions utilisé pour mesurer la consommation d’énergie.
- Module Calibration Pulser : Intègre des entrées de puissance instantanées, puis émet des impulsions à grande vitesse en direction d’un voyant LED qui peut ensuite être surveillé pour la vérification de précision énergétique.
- Entrée analogique : Utilise le module Analog Input, qui indique au compteur comment interpréter un signal analogique entrant de tension ou de courant provenant de transducteurs.
- Sortie analogique : Utilise le module Analog Output pour fournir un signal analogique continu direct de tension ou de courant aux transducteurs.
REMARQUE : Tous ces modules peuvent servir d’intermédiaire entre le port physique et les autres modules du compteur. Ils définissent les caractéristiques des signaux entrants et sortants.