Voyants LED d’alarme et d’état
Le compteur présente des voyants LED d’alarme et d’état.
Ces voyants LED ne peuvent être configurés pour un autre usage.
Voyant | Description |
---|---|
Statut |
Éteint : Hors tension Allumé vert : Fonctionnement normal Clignotant rouge : Pas de communication (afficheur distant uniquement) Allumé rouge : Mise à niveau du logiciel embarqué requise (afficheur distant uniquement) Clignotant rouge/vert : Séquence de démarrage ou de mise à niveau du logiciel embarqué en cours |
Alarme |
Éteint : Aucune alarme active ni historique Allumé : Alarme active acquittée Clignotant : Alarme active Remarque : Le rétroéclairage de l’afficheur clignote pour signaler les alarmes de priorité active non acquittées. |