Configuration du compteur à l’aide de l’afficheur
Naviguez jusqu’aux écrans de configuration et entrez les paramètres pour configurer votre compteur.
Le mot de passe d’afficheur par défaut de votre compteur est 0 (zéro).
REMARQUE : Au-delà du nombre maximal de tentatives de saisie d’un mot de passe, le compteur bloque votre accès aux écrans de configuration sur l’afficheur.
L’exemple suivant montre comment utiliser les boutons de navigation pour sélectionner des paramètres, entrer des informations numériques ou sélectionner des valeurs de paramètre dans des listes.
REMARQUE : Votre affichage peut différer, selon les paramètres du réseau électrique du compteur et de l’afficheur ainsi que les paramètres régionaux.
Exemple : Réglage du mode volts et des rapports TP/TC
Utilisez les boutons de navigation de l’afficheur pour régler le mode volts et les rapports de TP de votre compteur.
REMARQUE : Les transformateurs de potentiel (TP) sont également appelés transformateurs de tension (TT).
- Appuyez sur
pour afficher le menu. Appuyez sur
jusqu’à ce que Menu config soit en surbrillance. Appuyez sur
pour afficher le Menu config. Le Menu config liste les sélections de configuration sur votre compteur.
- Appuyez sur
ou sur
pour mettre en surbrillance les différentes sélections de menu de configuration. Sélectionnez Configuration compteur et appuyez sur
pour sélectionner les écrans de configuration du compteur. L'écran de configuration Mode volts s'affiche.
- Appuyez sur
pour mettre en surbrillance Mode volts. Appuyez sur
pour modifier le mode volts. L'écran Saisissez MDP s'affiche.
- Appuyez sur
pour changer le chiffre en surbrillance (0-9). Appuyez sur
pour passer au chiffre suivant. Appuyez sur
pour entrer votre mot de passe à l’aide du clavier à l’écran. L'écran de configuration Mode volts s'affiche.
- Appuyez sur
ou sur
pour mettre en surbrillance le mode volts souhaité dans la liste, ici 3F ÉTOILE. Appuyez sur
pour sélectionner le mode volts en surbrillance. L'écran de confirmation qui apparaît affiche le réglage précédent et le nouveau réglage sélectionné.
- Appuyez sur
pour confirmer. Le nouveau réglage est appliqué à votre compteur. Appuyez sur
pour annuler et conserver le réglage initial.
- Dans l’écran Mode volts, appuyez sur
pour afficher l’écran Config TP/TC.
- Dans l’écran Config TP/TC, appuyez sur
pour mettre en surbrillance la valeur de transformateur de potentiel (TP) ou de transformateur de courant (TC) à modifier. Appuyez sur
pour modifier la valeur en surbrillance.
REMARQUE : Si vous avez dépassé le délai de validité du mot de passe, vous êtes invité à entrer le mot de passe d’afficheur de nouveau.
- Appuyez sur
pour changer le chiffre en surbrillance (0-9). Appuyez sur
pour passer au chiffre suivant. Appuyez sur
pour enregistrer la nouvelle valeur. Dans l’écran de confirmation, appuyez sur
pour confirmer la nouvelle valeur ou sur
pour rétablir l’ancienne valeur.