Limitation de l’accès utilisateur
Limitez l’accès des utilisateurs au niveau d’accès minimum nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Révoquez les privilèges des utilisateurs lorsqu’ils ne sont plus nécessaires du fait d’un changement de poste, d’une mutation ou d’une cessation d’emploi. Les identifiants utilisateur n’expirent pas.
Remarque : Le nombre d’utilisateurs est limité à 50. Vous pouvez ajouter ou retirer des utilisateurs à tout moment.
Conditions préalables :
- Ouvrez un fichier de configuration de sécurité dans l’assistant de sécurité ION Setup.
Pour définir l’accès utilisateur :
- Dans l’assistant de sécurité ION Setup, cliquez sur Next pour accéder à la section Define individual users/passwords.
- Sélectionnez chaque utilisateur, puis attribuez-lui des autorisations :

- Ensuite, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Continuez à configurer les paramètres de sécurité du compteur.
- Cliquez sur Finish pour envoyer vos modifications de la configuration de la sécurité à l’appareil.
Avis
perte de données
Notez et conservez en lieu sûr les identifiants d’utilisateur et mots de passe de l’appareil.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.
Voir pour les informations d’Accès sur les autorisations de niveau d’accès de l’appareil.