Vérification des paramètres de sécurité de l’appareil

Vous pouvez générer un rapport de configuration du compteur pour vérifier les paramètres de sécurité et les privilèges de l’utilisateur.

Conditions préalables :

  • Connexion de l’appareil avec ION Setup
  • Identifiants de connexion.

Pour vérifier les paramètres de sécurité de l’appareil :

  1. Dans ION Setup, sélectionnez l’appareil, puis ouvrez Setup Assistant.
  2. Cliquez sur Reports > Meter Configuration > Display. Le rapport de configuration de votre compteur s’ouvre.
  3. Faites défiler la page vers le bas jusqu’à la section Security pour valider les paramètres de sécurité du compteur. Par exemple : 

  4. Cliquez sur Close ou sur Save As pour enregistrer le rapport dans un fichier .txt.
  5. (Facultatif) Configurez les paramètres de sécurité du compteur.