COMTRADE
Le compteur fournit les formes d’onde dans le format commun pour l’échange de données transitoires (COMTRADE : COMmon format for TRAnsient Data Exchange). La norme CEI 60255-24 définit le format COMTRADE. Les fichiers COMTRADE simplifient l’extraction, l’analyse et l’échange de données sur les événements (perturbations) liés à la qualité de l’énergie entre différentes sources et différents fabricants.
Les rapports COMTRADE sont générés à partir des modules Waveform Recorder existants qui sont connectés au module COMTRADE.
Le compteur peut générer des fichiers COMTRADE et les stocker sur son site SFTP interne.
COMTRADE peut être utilisé conjointement avec CEI 61850.
Pour plus d’informations, consultez la note technique