Facteur K

Le facteur K rapporte l’effet thermique de la distorsion du courant dans un transformateur à un courant sinusoïdal de même amplitude efficace. Il quantifie donc la capacité d’un transformateur à fournir des charges non linéaires sans excéder les limites nominales d’élévation de température.

Le facteur K est égal à la somme des courants harmoniques au carré multipliée par le rang d’harmonique au carré. L’appareil calcule le facteur K d’après l’équation suivante :

K est le facteur K, h le rang d’harmonique et Ih le courant efficace vrai du rang d’harmonique h.