Phaseurs

Les phaseurs permettent de représenter les amplitudes et angles de tension et de courant.

La longueur des lignes du diagramme vectoriel représente l’amplitude relative des tensions par rapport aux autres tensions de phase, ainsi que des courants par rapport aux autres courants de phase. Tous les angles sont mesurés par rapport à la phase Va/V1. Le phaseur Va/V1 est lié à l’axe horizontal de droite (abscisse positive). Les angles positifs sont mesurés en sens antihoraire.

Des valeurs sont mesurées pour l’amplitude et l’angle relatif pour chaque phase de tension et de courant.

Les diagrammes de vecteurs delta peuvent être configurés pour s’afficher de deux façons :

  • Instrument (les vecteurs de tension sont affichés à 60 degrés les uns des autres et montrent les valeurs actuelles de tension et de courant mesurées par le compteur).
  • Tension (les vecteurs de tension sont affichés à 120 degrés les uns des autres et représentent le fonctionnement réel du réseau, y compris les valeurs éventuellement calculées).

Les informations fournies par les phaseurs peuvent servir à diagnostiquer les connexions incorrectes sur les entrées de tension et de courant du compteur (par exemple, un raccordement de phase interverti ou des erreurs de polarité), pour autant que vous sachiez comment orienter les phaseurs pour votre réseau électrique.

Les informations de phaseur peuvent être visualisées à l’aide de ION Setup, des pages Web ou de l’afficheur.