Recommandation de réglages système PTP
Par défaut, votre compteur est configuré pour être compatible avec les systèmes typiques supportés par le protocole PTP.
Dans un système PTP, l’horloge maître détermine le temps de référence pour l’ensemble du système. Pour assurer la bonne implémentation et le bon fonctionnement du protocole, il est recommandé de définir les paramètres suivants de l’horloge maître du système :
Paramètre | Réglage | Description |
---|---|---|
Type de dispositif PTP | Horloge transparente de bout en bout |
L’horloge « transparente » prend en charge l’utilisation du mécanisme de mesure des retards de bout en bout entre les horloges esclaves et l’horloge maître. |
Mécanisme de retard entre pairs | 2 étapes |
L’horloge fournit les informations d’heure en émettant un message d’événement suivi par un message général. |
Domaine d’horloge | 0–3 |
Regroupement logique d’horloges synchronisées entre elles à l’aide du protocole, mais qui ne sont pas nécessairement synchronisées avec les horloges d’un autre domaine |
Commutateurs Ethernet | Compatibles PTP V2 |
Tous les commutateurs et autres appareils du réseau doivent satisfaire aux critères de précision et d’exactitude d’horloge définis par la norme PTP V2 IEEE 1588. |
Topologie de réseau en étoile
Outre les paramètres de système PTP, l’exactitude de l’horloge du compteur dépend également de votre configuration de réseau physique. Une topologie de réseau en étoile est requise pour atteindre le niveau de précision de l’horloge prescrit.
A | Commutateur/concentrateur Ethernet |
B | Compteurs connectés sur Ethernet |
C | Horloge maître PTP |