Configuration de l’énergie incrémentale avec ION Setup
Vous pouvez configurer l’énergie incrémentale à l’aide de ION Setup.
- Lancez ION Setup.
- Ouvrez Setup Assistant pour votre appareil.
- Cliquez sur Energy Applications > Incremental Energy.
- Sélectionnez Status et cliquez sur Edit. L’écran Incremental Energy Setup apparaît.
- Sélectionnez Enable pour afficher les paramètres de configuration.
- Sélectionnez les paramètres à configurer.
Remarque : La configuration d’un paramètre réinitialise les valeurs d’énergie incrémentale enregistrées par votre compteur.
Paramètre Plage Description Start time 0:00 à 23:59 Heure de début du premier intervalle d’énergie incrémentale. L’heure de début doit être antérieure à l’heure de fin pour l’accumulation d’énergie. End time 0:01 à 00:00 Heure de fin pour l’énergie incrémentale.
L’heure de fin doit être postérieure à l’heure de début et doit être inférieure ou égale à minuit (12AM).
Interval duration Configurable Période d’incrément pour la durée d’énergie incrémentale. - Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.