Déphasage du courant par rapport à la tension

Le courant électrique peut être en retard, en avance ou en phase avec la forme d’onde de tension CA et est généralement associé au type de charge (inductive, capacitive ou résistive).

Pour les charges purement résistives, la forme d’onde de courant est en phase avec la forme d’onde de tension. Pour les charges capacitives, le courant conduit la tension. Pour les charges inductives, le courant est en retard sur la tension.

Les diagrammes suivants montrent comment les formes d’onde de tension et de courant changent en fonction du type de charge dans des conditions idéales (en laboratoire).

Courant et tension en phase (résistif)
Courant en avance sur la tension (capacitif)
Courant en retard sur la tension (inductif)