Calcul de valeur moyenne par fenêtre glissante

Pour calculer les valeurs moyennes, le compteur utilise la méthode de fenêtre glissante (ou intervalle tournant), qui consiste à diviser l’intervalle de calcul de la moyenne dans un nombre défini de sous-intervalles de durée fixe.

La valeur moyenne est mesurée après le niveau moyen de la charge sur la série la plus récente de sous-intervalles. La méthode de fenêtre glissante fournit également des valeurs moyennes prévues.

Exemples de calcule de valeur moyenne par fenêtre glissante

Cet exemple illustre deux façons de configurer un intervalle de calcul de la moyenne de 15 minutes.

  • Intervalle unique (également appelé bloc ou bloc de temps) : l’intervalle de 15 minutes est défini par un unique sous-intervalle d’une durée de 15 minutes.
  • Fenêtre glissante (également appelée bloc ou intervalle tournant) : l’intervalle de 15 minutes est défini par trois sous-intervalles d’une durée de 5 minutes chacun. Cette méthode offre une meilleure réponse que l’intervalle unique.

Intervalle unique (bloc)

Fenêtre glissante (intervalle tournant)