Calcul du pourcentage d’erreur pour les tests de vérification de la précision
Les tests de vérification de la précision consistent à calculer le pourcentage d’erreur entre l’appareil testé et un appareil étalon ou appareil de référence.
Appliquez la formule suivante pour calculer le pourcentage d’erreur à chaque point de test :
Erreur d’énergie = [(EM – ES) / ES] × 100 %
Où :
- EM = énergie mesurée par l’appareil testé
- ES = énergie mesurée par l’appareil de référence ou l’appareil de vérification.
Remarque : Si la vérification révèle un défaut de précision de votre appareil, il s’agit peut-être de sources courantes d’erreur de test. Si aucune source d’erreur de test n’est présente, contactez votre représentant Schneider Electric local.