关于本帮助
本帮助介绍 PowerLogic™ PM8000 系列电力参数测量仪的功能并提供配置说明。
在本帮助中,术语“测量仪”指所有型号的 PowerLogic™ PM8000 系列测量仪。各型号之间的所有差异,例如某一型号特定的功能,均通过相应的型号或描述指出。
假设
本帮助假设您已了解电力计量且非常熟悉测量仪安装所在的设备和电力系统。
本帮助未提供高级功能的配置信息,这是由熟练用户执行的高级配置。它也不包括如何使用除ION Setup以外的其他电能管理系统或软件来集成测量仪数据或执行测量仪配置的说明。ION Setup 是一款免费的配置工具,可从 www.se.com 下载。
请联系当地的施耐德电气代表以了解有关 PowerLogic™ PM8000 系列测量仪的其他培训机会。
请确保您使用的是最新版本的测量仪固件,以便使用最新的功能。
印刷版
https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN02-0336/
相关文档
文档 | 编号或链接 |
---|---|
PowerLogic™ PM8000 在线文件 |
https://www.se.com/ca/en/product-range/62252-pm8000-series/#documents |
PowerLogic™ PM8000 系列 - MID/MIR 安装指南 | NHA99708 |
PowerLogic™ PM8000 系列 - 面板安装安装指南 | EAV47343 |
PowerLogic™ PM8000 系列 - DIN 安装指南 | EAV47344 |
ION Reference | 7EN02-0290 |
PowerLogic™ PM8000 系列技术数据表 | |