配置计量参数

使用 ION Setup 配置测量仪的计量功能。

  1. 启动 ION Setup 并打开测量仪的 Setup Assistant。
  2. Metering Setup > Basic 中配置参数。
    Basic 选项卡
    参数数值描述
    Volts Mode4W-WYE、DELTA、3W-WYE、SINGLE、DEMO1电力系统类型
    PT Prim1-999,999电势互感器的初级绕组电压额定值
    PT Sec1-999,999电势互感器的次级绕组电压额定值
    CT Primary1-999,999电流互感器的初级绕组电流额定值
    CT Secondary1-999,999电流互感器的次级绕组电流额定值
    Nominal Voltage1-999,999用于计量功能的额定电压 (V),例如谐波计算和骤降/骤升检测
    Nominal Current1-999,999用于计量功能的额定电流 (A),例如谐波计算和骤降/骤升检测
    Nominal Frequency50、60用于报警等计量功能的额定频率 (Hz)
  3. Metering Setup > Advanced 中配置参数,如果适用。
    Advanced 选项卡
    参数数值描述
    PhaseOrderABC、ACB电力系统电压相的旋转顺序
    I4 Prim1-999,999I4 电流互感器的初级绕组电流额定值
    I4 Sec1-999,999I4 电流互感器的次级绕组电流额定值
    Scale Rev ParamON、OFF指定计费读数是以初级还是次级值显示
    (ON = 初级值,OFF = 次级值)

1 演示模式仅限演示目的,不使用测量仪输入端子来显示值。