BACnet/IP 设置
| 参数 | 数值 | 描述 |
|---|---|---|
| 设备 ID 设置 | ||
| 设备 ID |
0-4194302 注: 可将 Device ID 设置为 4194303,但此值仅用于指示 BACnet 设备未初始化、禁用或未使用。 |
指定 BACnet 设备对象的实例编号(用于 Object_Identifier 属性)。默认 Device ID 是已转换为十进制的 MAC 地址的最后五位(十六进制)。 我们建议更改默认 Device ID 以降低攻击者获取设备信息的风险。 提示: Device ID 在 BACnet/IP 网络上必须是唯一的。 |
| 设备模式设置 | ||
| 设备模式 | Normal,Foreign |
将设备行为定义为 BACnet 设备:
|
| BBMD 地址 | IPv4 地址 |
指定设备注册为外部设备的 BBMD 的 Ipv4 地址。 如果您不知道 BBMD 地址,请联系您的本地网络管理员。 |
| 端口 | 1-65535 | 指定发送注册请求的 BBMD 的 UDP 端口。如果此字段留空,则使用默认端口号 (47808)。 |
| 对象名称设置 | ||
| 以太网设备名称 | 最多 49 个字符 |
指定 BACnet 设备对象的 Object_Name 属性。 提示: Object_Name 属性在 BACnet/IP 网络中必须是唯一的。 默认情况下,测量仪的名称为 <meter type>-<last six digits of MAC address>。例如,MAC 地址为 006078173393 的测量仪出现在网络中时名称为 <meter type>-173393。 注: Ethernet Device Name 也用于具有 DNS 和 DPWS 的 DHCP。更改 Ethernet Device Name 将影响您使用 DHCP 和 DPWS 访问或查找设备的方式。 |
有关 BACnet 选项模块的更多信息,请参见 www.se.com 上提供的 ION Reference。