使用 ION Setup 配置以太网基本设置
要使用 ION Setup 配置设备的基本以太网设置:
- 启动 ION Setup。
- 打开设备的 Setup Assistant。
- 单击 Communications > Basic Ethernet > TCP/IP。
- 选择一个设置然后单击 Edit。
-
DPWS,用于通过以太网自我发现。
-
在 DHCP 和 DNS 上唯一标识测量仪的主机名。
-
BACnet 设备对象的 Object_Name 属性。
注: 联系网络系统管理员以获取正确的值。
参数 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
以太网设备名称 |
可配置 |
以太网设备名称由以下对象使用: 默认情况下,测量仪的名称为 <meter type>-<last six digits of MAC address>。例如,MAC 地址为 006078173393 的测量仪出现在网络中时名称为 <meter type>-173393。 |
可配置 |
指定测量仪等待通信确认的秒数。 |
|
可配置 |
指定断开空闲 Modbus TCP 连接前测量仪等待的秒数。 |
|
Modbus Gateway |
已禁用 COM1 (CM1 Protocol) |
指定 Modbus 网关通过其发送/接收 Modbus TCP 请求的端口。 要使 Modbus 网关正常工作,串行端口协议必须设置为 Modbus Master。例如,将 CM1 Protocol 从 factory 更改为 Modbus Master。 |
MAC address |
只读 |
介质访问控制 (MAC) 地址是出厂设置值,仅供参考。 |