使用 ION Setup 配置自定义 Modbus 数据

可以将自定义数据添加到测量仪的 Modbus 映射,完全自定义测量仪的 Modbus 映射,或者使用 ION Setup 将测量仪的 Modbus 映射改回其默认配置。

www.se.com 下载测量仪的 Modbus 映射信息。

要使用 ION Setup 配置自定义数据:

  1. 启动 ION Setup
  2. 打开测量仪的 Setup Assistant
  3. 单击 Communications > 3rd party protocols > Modbus Slave

    将显示测量仪当前 Modbus 映射的名称、自定义寄存器的数量以及其起始和结束地址。

  4. 选择映射名称并单击 Edit

    随即显示 Modbus Slave Mode Setup 屏幕。

  5. 选择测量仪的 Modbus 客户端映射方法。如果选择 DefaultDisabled,单击 Finish 可配置测量仪并返回到 Setup Assistant,否则选择 Next 可访问 Modbus Slave Map Setup 屏幕。
    选项描述
    Default将测量仪设置为使用默认 Modbus 映射。将删除任何自定义 Modbus 客户端设备数据。
    注:可以从 www.se.com 下载测量仪的 Modbus 映射信息。
    Modified添加测量仪默认 Modbus 映射以外的 Modbus 信息。
    Custom删除测量仪默认 Modbus 映射以使所有寄存器可用,这样就可以创建完全自定义的 Modbus 映射。
    注:如果您希望使您的测量仪 Modbus 映射与替换的设备完全相同,则可使用此选项,例如在改装应用中。
    Disabled删除测量仪的 Modbus 数据映射。Modbus 功能不受影响,但是没有任何测量仪 Modbus 数据可用。
  6. Modbus Slave Map Setup 屏幕中,可以通过单击 Edit 修改参数,或单击 Add 添加参数。

    随即显示 Modbus Register 屏幕。

  7. 配置 Modbus 寄存器信息并单击 OK 返回到 Modbus Slave Map Setup 屏幕。
    1. Source:单击 Select 并从 Parameter Selection 屏幕选择一个源。选择 Show all available registers 查看测量仪上可用参数的完整列表。单击 OK
    2. Address:输入将保存源数据的 Modbus 地址。
    3. 注: 如果将鼠标悬停在 Address 字段上方,提示将显示 Modbus 功能代码和检索数据要发送的起始地址。

    4. Format:从列表中选择 Modbus 数据格式。
    5. Scaling:从列表中选择缩放值,或者选择 Custom 并单击 Scales 配置自定义缩放。
  8. Modbus Slave Map Setup 屏幕中,可以单击 Delete 删除 Modbus 寄存器,单击 Set Name 为映射到 Modbus 的其他数据创建新名称,或单击 Save As 将映射到 Modbus 的其他数据保存为单独的文件。
  9. 单击 Finish 完成测量仪 Modbus 客户端设备配置并返回 Setup Assistant。