使用 ION Setup 配置 EtherGate 或 Secure EtherGate

使用 ION Setup 配置 EtherGate 或 Secure EtherGate 通信:

  1. 启动 ION Setup
  2. 打开测量仪的 Setup Assistant
  3. 单击 Communications > Serial settings
  4. 选择 Com1
  5. 高亮显示参数,然后单击 Edit。提示时输入测量仪密码。
  6. 更改设置,然后单击 OK 保存更改。
    参数设置

    Protocol

    EtherGate 或 Secure EtherGate

    Baud Rate

    Serial Port

    串行端口设置必须与所有连接的串行设备的设置匹配

  7. 创建以太网网关站点以通过网关测量仪访问设备的串行网络。