使用 ION Setup 配置 SNMP

您可以使用 ION Setup 来启用 SNMP 并配置 SNMP 陷阱。

www.se.com 下载 ION MIB 文件。

要使用 ION Setup 配置 SNMP:

  1. 启动 ION Setup
  2. 打开测量仪的 Setup Assistant
  3. 单击 Communications > Advanced Ethernet > SNMP
  4. 通过选择参数并单击 Edit 以配置测量仪的 SNMP 参数。在编辑屏幕中单击 OK 以设置参数值。
    参数描述
    Enable SNMP在测量仪上启用或禁用 SNMP。
    Enable Traps在测量仪上启用或禁用 SNMP 陷阱。
    Trap Rcvr1 Addr to Trap Rcvr4 Addr输入最多四个陷阱接收器 IP 地址,陷阱消息将发送到此处。
    Read only community输入用于 SNMP get (只读)请求的社区字符串。
    Read write community输入用于 SNMP set (读写)请求的社区字符串。

    注: 您可以在 SNMP get (只读)请求中使用读/写社区字符串。

    系统联系输入 SNMP 系统管理员的姓名。
    系统名称输入测量仪的描述名称。
    系统地址输入测量仪的位置。
  5. 检查其余的 SNMP 信息并根据需要进行修改。