使用网页配置 SNMP
您可以使用测量仪的网页来配置 SNMP 陷阱。
从 www.se.com 下载 ION MIB 文件。
- 连接到测量仪的网页。
- 转至设置 > SNMP 参数。
- 通过选择参数值来配置测量仪的 SNMP 参数。
- 单击应用配置测量仪的 SNMP 参数。
参数 | 范围 | 说明 |
---|---|---|
启用 SNMP | 是/否 | 在测量仪上启用或禁用 SNMP。 |
SNMP 端口号 | 161(默认) | 输入测量仪的 SNMP 端口号。 |
系统联系 | - | 输入 SNMP 系统管理员的姓名。 |
系统名称 | - | 输入测量仪的描述名称。 |
系统地址 | - | 输入测量仪的位置。 |
文件只读权限 | - | 输入用于 SNMP get(只读)请求的社区字符串。 |
文件读写权限 | - | 输入用于 SNMP set(读写)请求的社区字符串。注:您可以在 SNMP get(只读)请求中使用读/写社区字符串。 |
启用 SNMP 陷阱 | 启用/禁用 | 在测量仪上启用或禁用 SNMP 陷阱。 |
启用高优先级报警 | 是/否 | 启用创建高优先级报警的事件陷阱。 |
启用中优先级报警 | 是/否 | 启用创建中优先级报警的事件陷阱。 |
启用低优先级报警 | 是/否 | 启用创建低优先级报警的事件陷阱。 |
报告缓冲区大小 | 1-30 | 输入发送陷阱消息前要存储的陷阱消息的最大数目。当陷阱消息数等于或大于此值时将发送陷阱消息。 |
报告保持时间 | 1 -300 秒 | 输入要保持陷阱消息的最大持续时间。当陷阱事件发生后经过的时间等于或大于此值时发送陷阱消息。 |
陷阱接收器 1 地址至陷阱接收器 4 地址 | - | 输入最多四个陷阱接收器 IP 地址,陷阱消息将发送到此处。 |