使用 ION Setup 将您的测量仪配置为 Modbus 客户端

您可以将测量仪配置为通过串口或以太网通信的 Modbus 客户端-服务器设备。

将设备配置为 Modbus 客户端前,确保您的客户端和服务器设备已预先准备好通信接线和配置。

如果测量仪是使用 TCP/IP 协议的 Modbus 客户端,则必须启用 Modbus TCP/IP 和 Modbus RTU 协议。

注: 同时支持多个 Modbus TCP 连接的设备可能存在通信延迟。调整您的网络超时设置以适应此情况。

测量仪作为 Modbus 客户端通过 TCP/IP 与服务器设备通信最多尝试 100 秒(根据 RFC 1122 标准),然后将转至下一个服务器设备。

要将测量仪配置为通过串口或以太网通信的 Modbus 客户端:

  1. 启动 ION Setup
  2. 打开测量仪的 Setup Assistant
  3. 单击 Communications > 3rd Party Protocols > Modbus Master
  4. 单击 Add 添加 Modbus 服务器设备。

    系统将显示 Modbus Device 对话框。

  5. 输入 Modbus 服务器信息:
    • 输入 Modbus 服务器设备的名称和标签前缀(如果适用)。
    • Device Type 下拉列表框中选择服务器设备的设备类型。
    • 将 Modbus 服务器设备的设备 ID 输入到 Slave ID 文本框中。
    • Connected via 下拉列表框中选择串行或 TCP 连接。这是从 Modbus 客户端至服务器设备的连接。
  6. 单击 Connections。系统将显示“Modbus Master Connections”对话框。
  7. 选择与您要配置的连接对应的选项卡。
  8. 例如,如果您从 Connected via 下拉列表框中选择了“TCP Connection 1”,请选择“TCP 1”选项卡。

  9. 配置连接类型:
    配置类型配置

    Serial connection

    从“Assigned Port”列表中选择连接到 Modbus 服务器设备的串行通信端口。

    TCP connection

    输入 Modbus 服务器设备的 IP 地址,确保将 IP 端口设置为 502。

    确保已启用 Modbus RTU 和 Modbus TCP/IP 协议。

  10. 单击 OK 返回到“Modbus Device”对话框。
  11. 单击 OK 添加服务器设备。设备现在将出现在列表中。
  12. 重复步骤 4 至 10 添加所有的 Modbus 服务器设备。