使用 ION Setup 配置串行通信设置

使用 ION Setup 配置测量仪的串行通信设置。

前提条件:

请确保测量仪拥有唯一的设备 ID,并且了解串行网络设置(协议、波特率、校验位和停止位)。

要使用 ION Setup 配置测量仪的串行通信设置:

  1. 启动 ION Setup
  2. 打开设备的 Setup Assistant
  3. 单击 Communications > Serial Settings
  4. 选择 Com1
  5. 选择一个设置,然后单击 Edit 来配置该设置以匹配您的通信系统。
    使用 ION Setup 时可用的串行通信设置
    参数数值说明
    协议ION、Modbus RTU、Modbus Master、DNP v3.00、EtherGate、GPS:Truetime/Datum、GPS:Arbiter、GPS:Arbiter-Vorne、出厂、无设置测量仪 RS-485 端口的通信协议
    NONE 设置停止使用此端口通信。
    Baud Rate2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200设置数据传输速率,单位为位/秒
    Rx Timeout10.1-15设置传输延时(从设备接收到完整信息的超时),以秒为单位。
    Unit ID1-9999

    设置测量仪在 RS-485 网络中的唯一 ID

    注:Modbus 串行设备范围为 1 至 247
    Serial Port8N1,8N2,8E1,8E2,8O1,8O2设置端口的奇偶位和停止位
    RS485 Bias关闭、开启通过 RS-485 端口在客户端设备上打开极化

1 仅适用于协议子集。