通过以太网自我发现
您的测量仪支持 Web 服务设备配置文件 (DPWS),可允许当测量仪连接到局域网时进行自我发现。
当您将测量仪连接到网络时,您的测量仪会自动显示在网络的 Windows Explorer 下的“其他设备”中。默认情况下,测量仪的名称为 <测量仪类型>_<MAC 地址的后六位数>。例如,MAC 地址为 006078173393 的测量仪出现在网络中时名称为 <测量仪类型>-173393。
A | 连接到网络并启用了 IPv6 的计算机 |
B | LAN/WAN(局域网/广域网)、公用子网、无路由器 |
C | 连接到网络并具有通过以太网自我发现功能的测量仪 |
使用通过以太网自我发现功能的注意事项
- 要实现自我发现,测量仪必须仅使用电缆或交换机来直接连接到网络,而不能通过路由器。
- 您必须使用运行 Windows 7 或更高版本操作系统的计算机且已启用 IPv6,才能使用通过以太网自我发现功能。
- 计算机和测量仪必须位于同一子网中。
- 您无需配置测量仪的 IP 地址即可通过以太网进行自我发现。根据测量仪的 MAC 地址自动生成一个 IPv6 地址,并通过 IPv6 进行自我发现。