串行协议和端口

测量仪的 RS-485 端口支持串行通讯协议。

  • ION

  • Modbus RTU

  • Modbus 主设备

  • DNP 3.0

  • EtherGate 1

  • Secure EtherGate 1

  • GPS:Truetime/Datum 2

  • GPS:Arbiter 2

  • GPS:Arbiter-Vorne 2

  • 3

1 – 这些是串行端口协议设置,允许协议与其他连接的 RS-485 设备一起工作。

2 – 这些协议设置用于连接至以串行 ASCII 格式通信的 GPS 接收机。

3 – 此协议设置停止使用此端口的通信