安全文件传输协议 (SFTP)
测量仪具有一个内置 SSH(安全外壳)服务器,可以使用与 SFTP(安全文件传输协议)客户端软件的加密连接进行访问。SSH 服务器托管一个内置 SFTP 站点,并将文件存储在测量仪的闪存中,例如:网页、COMTRADE 记录和固件文件。
测量仪具有一个内置 SSH(安全外壳)服务器,可以使用与 SFTP(安全文件传输协议)客户端软件的加密连接进行访问。SSH 服务器托管一个内置 SFTP 站点,并将文件存储在测量仪的闪存中,例如:网页、COMTRADE 记录和固件文件。
最近更新: 星期一 四月 13, 2026
© 2026 Schneider Electric. 保留所有权利。 安全措施 | 免责声明 | PM8000 系列帮助 | 反馈