输入/输出 ION 模块

ION 模块用来配置测量仪的数字或模拟输入/输出 (I/O)。

您需要配置下列 ION 模块才能使用测量仪的数字或模拟 I/O。

  • 数字输入 – 使用数字输入模块,它告诉测量仪如何解释传入信号。
  • 数字输出 – 使用三个 ION 模块之一,具体取决于应用。
    • 数字输出模块 – 监控状态的改变以通过硬件输出设备来控制继电器的操作。
    • 脉冲器模块 – 将高速脉冲传输至用于跟踪电能使用情况的硬件脉冲计数设备。
    • 校准脉冲器模块 – 积分运算瞬时功率输入,然后将高速脉冲输出至可监控的 LED 以进行电能精度验证。
  • 模拟输入 – 使用模拟输入模块,告诉测量仪如何解释来自传感器的传入模拟电压或电流信号。
  • 模拟输出 – 使用模拟输出模块将连续的直流电压或电流模拟信号传输到互感器。

注: 所有这些模块都可作为物理硬件端口和测量仪中的其他模块之间的中介。它们定义传入和传出信号的特性。

有关 ION 模块的更多信息,请参阅 ION Reference 帮助