创建自定义网页

创建自定义网页以从测量仪查看数据或访问配置参数。

从 www.se.com 下载测量仪的 Modbus 寄存器映射。

  1. 打开 SFTP 客户端软件。
  2. 转至 Web > 示例。选择 samplereadings.html 以创建数据值网页,或选择 sampleconfiguration.html 以创建配置参数网页。
  3. 保存示例文件的副本。此文件名即为网页名称。
  4. 在 HTML 或网页编辑器程序中打开网页。
  5. 修改该网页以从 Modbus 寄存器映射中引用所需的测量仪数据或参数,并根据需要更新其他字段。
  6. 保存自定义网页。

    如果它已存在于测量仪内存中,测量仪将显示翻译的内容。如果翻译内容不可用,则将显示英语。

  7. 连接至测量仪的内置 SFTP 站点。
    • 如果您已创建数据查看网页,则请将您的自定义网页复制到 Web > 监控
    • 如果您已创建配置网页,则请将您的自定义网页复制到 Web > 设置
  8. 登录到测量仪的网页。

您的自定义网页位于监控(数据查看)或设置(配置)选项卡下面的网页菜单中。

观看有关如何创建自定义网页的视频:如何为测量仪创建自定义网页