网络安全

您的设备具有以下安全功能:

  • 使其成为 NERC CIP 兼容设施的一部分。欲了解有关 NERC 可靠性标准的详细信息,请转至北美电力可靠性委员会网站。
  • 符合 IEC 62443 国际标准中商业 IT 系统和工业自动化与控制系统 (IACS) 产品的网络安全标准。欲了解有关 IEC 62443 国际标准的信息,请转至国际电工委员会网站。

包含有关产品网络安全的信息。网络管理员、系统集成商以及调试、操作、维护或停用设备的人员应查看建议操作,以在受保护的环境中保护您的设备。

警告

系统可用性、完整性和保密性面临的潜在威胁

  • 更改默认密码以防止对设备设置和信息进行未经授权的访问。
  • 在可能的情况下,禁用未使用的端口/服务和默认帐户,以最大程度地减少恶意入侵的途径。
  • 将联网设备布置在多层网络防御(例如防火墙、网络分段、网络入侵检测和保护)之后。
  • 采用网络安全最佳实践(例如︰最低权限、分割责任),以帮助防止出现未经授权的数据和日志泄露、丢失或修改、服务中断或不符合设计意图的操作。

若不遵照这些说明,可导致死亡、严重伤害或设备损坏。

 

本节中的主题: