处置、再利用、回收
从预期应用环境中移除设备之前,请遵循停用中的建议操作。
请按照您的组织描述的设备移除任务要求操作,或与您的网络管理员联系,以便确定负责任的处置方法。
请根据国家的法律法规要求处置设备。一些监管组织包括:
- 美国环境保护局 (EPA) 提供了有关电子产品可持续管理的指南。
- EPA 提供了电子产品环境评估工具 (EPEAT),可帮助评估电子产品的环境属性。
- 欧洲的废弃电子电气设备指令(WEEE 指令)是欧盟发布的有关废弃电子电气设备方面的指令。
- 欧洲的有害物质限制指令 (RoHS) 限制了电子和电气设备中某些有害物质的使用。
注意
未经授权或意外地访问机密数据
将不使用的设备存储在有进出限制或受到监控的位置。
不遵守这些说明可能导致未经授权或意外地访问敏感或安全客户数据。
设备处置
建议物理销毁整个设备。销毁设备有助于防止泄露设备中未删除的数据。
警告
人身伤害危险
● | 未经适当的安全培训,请勿销毁设备。 |
● | 切勿燃烧设备、将设备放入微波炉或将酸倒在设备上。 |
若不遵循这些说明,可能会导致死亡或严重人身伤害。若不遵循这些说明,可能会导致死亡或严重人身伤害。
设备再利用
如果将来有可能再次使用设备,则应将其存放在有进出限制或受到监控的位置。
设备回收
请转至 www.se.com 并搜索适用于您的测量仪类型的产品环境概况,以获取有关管理电子废物的说明。