打开测量仪安全配置文件
使用 ION Setup 打开 SCF 文件。
前提条件:
- 使用 ION Setup 建立测量仪连接。
- 登录凭据。
- 安全配置访问权限。
测量仪安全设置存储在加密的安全配置文件中
- 在 ION Setup 中选择测量仪,然后打开 Setup Assistant。
- 单击 Security > Security Mode > Edit。
- 输入测量仪密码并单击 OK。
- 选择要编辑的 SCF 文件,然后单击 Open。
注: 我们建议您使用高级安全模式。
有关 SCF 文件的更多信息,请参阅存储安全配置文件。
随即在 ION Setup 安全性向导中打开了测量仪安全配置设置。
接下来,配置测量仪安全性设置。