恢复默认安全配置

注意

数据丢失

请把设备的用户和密码信息记录在一个安全的位置。

若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。

  1. 打开 ION Setup > 选择测量仪 > Setup Assistant
  2. 单击 Security > Security Mode > Edit。将打开“Open Security Configuration file”对话框。
  3. 选择 standard.scf 并单击 Open。如果出现提示,请单击“No”以使用旧版安全支持。
  4. 单击 Next 导航到“Define individual users/passwords”屏幕。
  5. 单击 Finish。随即显示确认消息框。