验证测量仪安全设置

生成测量仪配置报告以验证测量仪的安全设置和用户权限。

前提条件:

  • 使用 ION Setup 建立测量仪连接。
  • 登录凭据。

要验证测量仪安全设置:

  1. ION Setup 中选择测量仪,然后打开 Setup Assistant
  2. 单击 Reports > Meter Configuration > Display。随即打开测量仪的测量仪配置报告。
  3. 向下滚动到安全性部分验证测量仪的安全设置。例如: 

  4. 单击 Close Save As 将报告保存为 .txt 文件。
  5. (可选)编辑测量仪安全设置。