数据记录器连续数据
测量仪的数据记录器模块支持连续数据记录。
数据记录器模块的触发前记录设置寄存器指定为每个触发的记录保存多少个事件前记录。触发后记录设置寄存器指定为每个触发的记录保存多少个事件后记录。
默认情况下,触发前记录和触发后记录都设置为零。要将数据记录器配置为记录连续数据,必须将这两个设置寄存器中的一个或两个都设置为非零的正整数值。
每个已触发记录的数据日志集等于触发前记录 + 触发后记录 + 1 的总和(其中 1 为触发数据记录器模块的记录输入时的实际记录)。
例如,如果 Pre-trigger Records 设置为 10,Post-trigger Records 设置为 5,则每个数据日志集的记录数为 16:

连续数据日志集 = [触发前记录] + [触发后记录] + [实际触发记录] = 10 + 5 + 1 = 16。
当启用连续数据记录时,缓冲区深度和深度设置寄存器必须设置为数据日志集的正整数倍。
使用系统频率来计算捕获 1 秒数据所需的记录数:
- 对于 60 Hz,每秒的总记录数 = 60 个周期/秒 x 2 个半周期= 120
- 对于 50 Hz,每秒的总记录数 = 50 个周期/秒 x 2 个半周期= 100
您可以在 ION Setup 中使用 Power Quality Setup Assistant 来指定要捕获数据的触发前和触发后秒数。ION Setup 根据您的输入自动计算所需的记录数。