电能质量标准遵从性

测量仪合规性

您的测量仪符合以下电能质量标准。

IEC 61000‑4‑30

提供于AdvancedStandard

ION 模块符合 IEC 61000-4-30 电能质量标准的要求,包括:电能质量汇总、谐波测量、扰动分析器、平衡组件、电源信号评估1和骤降/骤升。

欲了解有关,请参阅 IEC 61000-4-30 合规性和 ION 测量仪技术说明,提供在 www.se.com

电能质量标准依从性报告

您的测量仪可以测量并记录以下电能质量标准的合规性数据。

EN 50160

提供于AdvancedStandard

EN 50160 框架包括 ION 模块,例如闪变、电源信号评估1、谐波评估和电压谐波。

注意

数据丢失

使用不间断电源 (UPS) 帮助在断电期间维持 EN 50160 框架运行。

若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。

欲了解有关 EN 50160 的更多信息,请参阅电能质量:ION 测量仪和 EN50160:2010 技术说明,提供在 www.se.com

IEEE 519

提供于AdvancedStandard

IEEE 519 框架包括 ION 模块,例如:谐波评估、谐波测量和计数器。

 

1 提供于Advanced