使用 ION Setup 配置数据记录

使用 ION Setup 配置测量仪的数据记录器。

更改测量仪的数据记录器配置会清除该数据记录器中的现有数据。

注意

数据丢失

配置数据记录前确保记录好所有重要的数据。

若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。

要使用 ION Setup 配置数据记录:

  1. 启动 ION Setup
  2. 打开测量仪的 Setup Assistant
  3. 单击 Logging > Memory
  4. Status 选项卡中选择数据日志,然后单击 Edit

    随即显示 Log Depth Setup 窗口。

  5. 根据需要配置设置:
    参数说明
    Log Interval记录频率
    Log Depth日志中存储的最大记录数
    Log Memory仅供参考。这是自动计算的,其根据 Log IntervalLog Depth 显示日志使用了多少内存。
    Log Storage仅供参考。这是自动计算的,其显示减去 Log Memory 使用量后剩余的总内存量