使用 ION Setup 配置系统日志网络设置
要使用 ION Setup 配置系统日志网络设置:
- 启动 ION Setup。
- 打开测量仪的 Setup Assistant。
- 单击 Communications > Advanced Ethernet > SysLog。
- 选择 Enable Syslog 并单击 Edit。
- 选择 Yes 启用日志服务器功能或 No 将其禁用。
- 单击 OK。
- 选择 Syslog Server 并单击 Edit。
- 输入系统日志服务器的 IPv4 地址或 IPv6 地址。
注: 必须输入系统日志服务器的 IP 地址,而不是服务器的完全限定域名。
- 单击 OK。
- 验证系统日志服务器能够从测量仪接收到日志信息。
注: 如果已启用 Enable Syslog 寄存器而 Syslog Server 寄存器中未包含任何 IP 地址,则将在事件日志中生成一个事件,指出系统日志已启用,但是没有服务器 IP。