日志概述

测量仪的记录框架包括出厂配置的数据记录器、波形记录器和事件日志。

记录框架存储与以下内容有关的数据:

  • 电能质量和遵从性1
  • 电能和需量
  • 收费计量
  • 趋势和预测1
  • 测量仪事件

当将系统的额定参数编程到测量仪中时,会自动检测电能质量事件,例如骤降和骤升,并记录相关的电压和电流数据及波形。测量仪数据存储在非易失性存储器中,因此即使测量仪掉电也可以保留数据。如果系统额定值出现波动,您可以配置测量仪的设定点学习功能来学习电力系统的额定运行值,然后使用该信息来帮助识别电压骤降和骤升。

测量仪的记录框架还支持骤降/骤升事件的连续数据记录。1 启用连续数据记录后,会捕获骤降/骤升事件之前和之后的其他数据记录。然后,电能管理系统可以检索此信息以用于诸如电力事件分析之类的应用。

提示: 将设备直接连接到以太网,有助于最大限度地提高电力管理系统的性能。

您还可以将测量仪配置为从记录框架使用电子邮件发送数据。欲了解有关,请参阅 PowerLogic MeterM@il 内部电子邮件客户端功能技术说明,提供在 www.se.com

测量仪事件记录在测量仪的本体事件日志中。您还可以将测量仪配置为将事件记录到外部 SysLog 服务器中。

有关如何设置 syslog 的详细信息,请参阅使用 ION Setup 配置系统日志网络设置

1 提供于AdvancedStandard