使用 ION Setup 配置时间信息
您可以使用 ION Setup 来设置时间、日期和时间同步设置。
注: 如果设备安装在与运行 ION Setup 的计算机不同的时区位置,您必须手动调整日期和时间信息。
要使用 ION Setup 配置时间信息:
- 启动 ION Setup。
- 打开设备的 Setup Assistant。
- 单击 Clock > Timezone。
- 选择任何参数,然后单击 TimeSync 将设备的日期和时间与运行 ION Setup 的计算机同步。
注: Time Sync Source 必须与 ION Setup 的设备连接类型相匹配,TimeSync 才能工作。
- 如果需要,单击 DST Settings 选项卡来修改测量仪夏令时 (DST) 的开始和结束日期。
- 选择希望配置的参数并单击 Edit。如果提示,则输入密码。
参数 数值 描述 TimeZone – 根据计算机的操作系统可用的时区设置时区。 提示: 编辑此参数时,您可以将计算机的 DST 设置与测量仪同步。
Time Sync Type UTC 或 LOCAL 指定时间同步消息的时间格式。 UTC(协调世界时)等效于格林威治标准时间 (GMT)。
LOCAL 为本地时间,已应用 DST 设置和时区信息。
- 对于 SNTP/NTP 和 PTP 时间同步,请将 Time Sync Type 设置为 UTC。
Time Sync Source COM1、 ETHERNET、ETHERNET - ION、ETHERNET - DNP、ETHERNET - PTP、IRIG-B 设置哪个设备端口接收时间同步消息。 其他端口上的时间同步消息将被忽略。
- 对于 GPS 时间同步,请将 Time Sync Source 设置为 COM1。
- 对于 SNTP/NTP 时间同步,请将 Time Sync Source 设置为 ETHERNET。
- 对于 ION 时间同步,请将 Time Sync Source 设置为 ETHERNET-ION。
- 对于 DNP 时间同步,请将 Time Sync Source 设置为 ETHERNET-DNP。
- 对于 PTP 时间同步,请将 Time Sync Source 设置为 ETHERNET-PTP。
- 对于 IRIG-B 时间同步,请将 Time Sync Source 设置为 IRIG-B。
Clock Source Internal、COMM、Line Freq 设置时钟的源: - Internal:测量仪的内置时钟。
- COMM:测量仪的通信端口(由 IRIG-B、GPS 或 ETHERNET-PTP 时间同步源使用)。
- Line Freq:使用测量的电力系统线路频率作为时钟源。
DST Offset Numeric Bounded Format/Elapsed Interval Format 指定进入夏令时模式时显示的本地时间向前调整的时间量。值为零时禁用此功能且本地时间不调整为 DST。 Start of the Week Monday–Sunday 指定用于趋势和预测的每周开始的日期。 注: 更改每周开始的日期将清除所有趋势和预测数据。
适用于:Advanced 和 Standard
- (可选)如果使用 SNTP/NTP 时间同步,请在 Communications > Advanced Ethernet > NTP 中输入下列信息:
参数 数值 描述 Enable NTP Time Sync NTP、SNTP、No NTP:指定 NTP 时间同步。 SNTP:指定 SNTP 时间同步。
No:NTP 或 SNTP 时间同步均不使用。
NTP Time Sync Interval 数字值或经过的间隔值 指定测量仪通过 SNTP 同步的频率 注: 此参数不用于 NTP。
Event Logging Threshold(仅适用于 NTP 和 PTP) 0.000001 至 1.000000 指定要将时间同步记录为事件的最小时间差异(单位为秒)。 可以配置此参数以防止时间同步事件充满测量仪事件日志。
NTP Server 服务器 IP 地址或域名 指定 SNTP 或 NTP 服务器的 IP 地址(如果 DNS 有效,则可以为完全限定域名)。 - (可选)如果使用串行 GPS 时间同步,请在 Communications > Serial 设置中输入下列信息:
参数 描述 Protocol 选择与您的 GPS 接收机相匹配的 GPS 设置。 Baud rate 建议用于 GPS 时间同步的波特率为 19200 bps。 Serial port 建议用于 GPS 时间同步的停止位/奇偶校验位为 8N1。