可选模块重置
如果您的可选模块不与测量仪通信,请执行选项模块重置。
选项模块重置期间,可选模块将无法正常工作,且数字和模拟输出可能会更改状态。
警告
不符合设计意图的操作
切勿将本设备用于关键控制或涉及人员、动物、财产或设备保护的装置。
若未能遵循这些说明,可能导致严重人员伤亡意外或设备损坏。
可以使用 ION Setup 或显示屏来复位测量仪的可选模块总线。这将关闭所有连接到测量仪的模块的电源并重新打开。如果您已在测量仪的内置 SFTP 站点上排队等待升级可选模块的固件,则将执行固件升级。
默认情况下,测量仪配置为自动执行可选总线复位,以有助于可选模块正常工作。有关更改此默认配置的说明,请联系技术支持。