旧版安全性支持

旧版安全支持是使用标准安全模式的用户的临时解决方案,并且是新测量仪的默认设置。它提供了向后兼容性,与使用 ION 协议跟测量仪进行通信的旧软件兼容。

如果在将测量仪固件升级到 v3.0.0 之前使用标准安全性,那么将启用旧版安全性支持。

如果在将测量仪固件升级到 v3.0.0 之前使用高级安全性,则会启用高级安全性。

建议: 使用高级安全模式。

旧版安全性
支持用户名
旧版安全性
支持密码
旧版安全性
支持密码范围
旧版安全性
支持密码限值
User1
  • 与升级到固件版本 3.0.0 之前使用的密码相同,或
  • 对于新测量仪为 0(零)。
0-99999999 8 个字符

ION Setup 转换到高级模式,以便为使用旧版安全性支持的测量仪设置多个用户帐户:打开 ION Setup > Ctrl + 单击测量仪以选中它。