使用 ION Setup 加载可选模块固件
使用 ION Setup 通过以太网连接将固件加载到可选模块。每个可选模块必须单独升级。
前提条件:
- 可选模块固件升级 (.S19) 文件。请转至 www.se.com 以下载升级文件。
- 可选模块连接至测量仪。
- 访问测量仪的内置 SFTP 站点。
在固件升级期间,数字和模拟输出可能会更改状态。可选模块在固件升级期间为离线状态,它们将无法与测量仪进行通信,且在升级过程中输出可能会更改状态。
警告
不符合设计意图的操作
切勿将本设备用于关键控制或涉及人员、动物、财产或设备保护的装置。
若未能遵循这些说明,可能导致严重人员伤亡意外或设备损坏。
如果测量仪可选模块在固件加载过程中断电,则可选模块将恢复到其原始固件,您需要重新加载固件文件。
要使用 ION Setup 加载可选模块固件:
- 获取您希望加载至可选模块的可选模块固件文件 (.S19)。将文件保存至运行 ION Setup 的计算机可以访问的位置。
- 启动 ION Setup。
- 打开测量仪的 Setup Assistant。
- 选择 Template 屏幕。
- 单击 Upgrade 选项卡,然后单击 Upgrade。提示时输入测量仪密码,然后单击 OK。
- 导航至存储可选模块固件的位置。选择可选模块固件文件 (*.S19) 作为文件类型。
- 选择可选模块固件文件并单击 Open。
随即打开一个 ION Setup 窗口。单击 Yes 确认固件升级。
- 将打开“Option Card Upgrade”窗口。选择与可选模块类型相对应的插槽。您可以为同一可选模块类型选择多个插槽。
- 单击 Start。
将出现一个对话框,描述固件升级进度、验证固件,并在完成时显示概述,指出固件加载是否成功。