使用 ION Setup 编辑累计电能值

您可以使用 ION Setup 编辑电能值,如 kWh 和 kVARh

注: 在升级测量仪的固件之前,请确保已记录了累计电能值。然后,您可以在升级后重新输入这些值。

注: 必须先解锁计费锁定测量仪,然后才能编辑累计电能值。有关更多信息,请参阅对测量仪进行计费锁定

  1. 启动 ION Setup
  2. 打开测量仪的 Setup Assistant
  3. 单击 Template
  4. 依次单击 Register EditEnergyDisplay 选项卡。输入测量仪密码(如果提示),然后单击 OK

    显示“Register Editor”屏幕。

  5. 单击 Edit 以启用编辑。
  6. 根据需要输入 kWh、kVAh 和 kVARh 的值。单击 Send 完成编辑。

    注: 仅将选中的复选框的值发送到测量仪。

  7. 单击 Close 关闭“Register Editor”屏幕。