计算所需脉冲的数量

参考测试设备通常要求您指定持续时间为“t”秒的测试期所需的脉冲数量。

通常,所需的脉冲数量至少为 25 个脉冲,测试持续时间大于 30 秒。

使用以下公式计算所需的脉冲数量:

Ne 使用的计量元素的数量
V 测试点每相的相电压,单位为伏特 (V)
I 测试点每相的电流,单位为安培 (A)
t 测试持续时间,单位为秒 (s),其值必须大于 30 秒
PF 功率因数
Kt 接受测试的测量仪中设定的脉冲常量,单位为 Wh/脉冲

将脉冲数的计算结果取整为最接近的整数。

 

计算所需脉冲数

本示例计算测试持续时间为 60 秒的感性负载 3 相测试点所需的脉冲数,源配置为 V = 120V,I = 5A,PF = -0.5;接受测试的测量仪的脉冲常量 Kt = 1.8 Wh/脉冲。

将脉冲数取整为最接近的整数:脉冲数 = 9