可将电能脉冲指示灯和数字输出用于电能脉冲。
您的测量仪配备了两种类型的电能脉冲指示灯:可见光和红外线。这些指示灯发出的脉冲用于确定测量仪电能测量的精度。光线脉冲表示累计的电能,将测量仪的累计值与参考设备/电能标准的累计电能进行比较,即可确定测量仪的精度。
测量仪的数字输出也可以用于电能脉冲。数字输出闭合(低阻抗)然后开路(高阻抗)表示一个脉冲。如果精度测试设备有电压要求,则必须提供电流受限的浸润电源电压。
注: 不应将可选模块上的数字输出用于测量仪精度测试。
最近更新: 星期二 四月 15, 2025
© 2023 年 施耐德电气. 保留所有权利。 主页 | 安全措施 | 免责声明 | 反馈 | 社区