验证精度测试

下述测试作为测量仪精度测试指南;您的测量仪商店可能会提供特定的测试方法。

危险

存在电击、爆炸或电弧闪光的危险

  • 请穿戴好人员保护设备 (PPE),并遵守电气操作安全规程。请参考 NFPA 70E、CSA Z462 或其他当地标准。
  • 对设备进行操作或者在设备内操作之前,请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
  • 务必使用额定电压值正确的电压感应设备,以确认所有电源均已关闭。
  • 切勿超过本设备的最大额定值。
  • 检查确保设备电源符合设备电源的规格。

不遵循这些说明可能会导致人员死亡或重伤。

  1. 将测试电压和电流源连接到参考设备或电能标准。请确保所测试的测量仪的所有电压输入均为并行连接,所有电流输入均为串行连接。
  2. A 参考设备或电能标准
    B 测试电压和电流源
    C 接受测试的测量仪

  3. 使用以下其中一种方法连接用于为标准输出脉冲计数的控制设备:
    选项说明
    电能脉冲 LED将标准测试工作台支架上的红色光传感器对准电能脉冲 LED。
    本体数字输出将测量仪的本体数字输出连接到标准测试工作台的脉冲计数连接处。

    注: 选择要使用的方法时,请注意,电能脉冲 LED 与数字输出的脉冲率限值不同。

  4. 执行验证测试之前,请使用测试设备接通测量仪的电源,并通电至少 30 秒的时间。这样将有助于稳定测量仪的内部电路系统。
  5. 配置测量仪电力参数设置(例如电压、电流和频率)以与参考设备保持一致。
  6. 根据为电能脉冲计数选定的方法,配置测量仪的电能脉冲 LED 或其中一项数字输出以执行电能脉冲。设置测量仪的电能脉冲常量,以便与参考测试设备同步。
  7. 针对测试点执行精度验证。将每个测试点运行至少 30 秒的时间,以便使测试工作台设备能够读取足够数量的脉冲。测试点之间应留出 10 秒的停止时间。