Allgemeine Informationen

 

Allgemeine Informationen

Überblick

EcoStruxure Machine Expert sowie die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten Geräte werden kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Aus diesem Grund sind regelmäßig neue Updates von EcoStruxure Machine Expert und den zugehörigen, unterstützten Geräten verfügbar.

EcoStruxure Machine Expert ermöglicht in den meisten Fällen eine einfache und direkte Aktualisierung der mit Vorgängerversionen erstellten Projekte auf die jeweils aktuelle Version.

HINWEIS:

oSie sollten Schneider Electric Software Update (SESU) regelmäßig ausführen, um die neuesten EcoStruxure Machine Expert-Updates abzurufen.

oFühren Sie den Machine Expert Installer aus, um Informationen zu neuen für die Installation verfügbaren Funktionen zu erhalten.

oDarüber hinaus sollten Sie der website von Schneider Electric regelmäßig einen Besuch abstatten, um die jeweils neueste, verfügbare Gerätefirmware herunterzuladen.

In besonderen Fällen kann es zu Kompatibilitätsproblemen in Verbindung mit diesen Updates kommen, sodass Sie die Konsistenz mit Ihren bereits vorhandenen Systemen und Projektdateien für die nachstehend genannten Elemente sicherstellen müssen:

oMit einer älteren Version von EcoStruxure Machine Expert oder mit SoMachine- und SoMachine Motion-Versionen erstellte EcoStruxure Machine Expert-Dateien (Projekte, Archive, Exporte)

oGeräte-Firmwareversionen (Steuerungen, HMI-Terminals)

oZugehörige Software (Vijeo-Designer)

Software EcoStruxure Machine Expert

Bei der Installation einer neuen Version von EcoStruxure Machine Expert sind neue Komponen­tenversionen verfügbar, u. a.:

Komponente

Beschreibung

Compiler-Version

Der Compiler ist die Software, die Ihr Projekt in den Binärcode umwandelt, der dann in die Steuerung heruntergeladen und dort ausgeführt wird.

Der Compiler wird aufgerufen, wenn Sie den Befehl Übersetzen, Alle generieren, Neu übersetzen oder Code erzeugen in EcoStruxure Machine Expert auswählen. Welche Compiler-Version verwendet wird, ist von Ihrer EcoStruxure Machine Expert-Version abhängig und kann über folgende Auswahl definiert werden: Projekt > Projekteinstellungen > Compiler-Optionen.

Standardmäßig wird die neueste Compiler-Version ausgewählt.

Version der Gerätebeschreibung

Die Gerätebeschreibung definiert die Eigenschaften eines Geräts, z. B. Konfigurierbarkeit, Programmierbarkeit und mögliche Verbindungen zu anderen Geräten.

Wenn Sie ein Gerät in einem Projekt hinzufügen, verwendet EcoStruxure Machine Expert die Gerätebeschreibung zur Definition der Geräteeigenschaften.

Die Version der Gerätebeschreibung wird auf der Registerkarte Informationen des Geräteeditors angezeigt.

Bibliotheksversion

Eine Bibliothek ist ein Container, der Variablenlisten, Datenstrukturen (DUTs), Funktionen und Funktionsbausteine (POUs) enthält, die Sie in Ihren Projekten verwenden können. Die Versionen der in einer Anwendung eingesetzten Bibliotheken werden im Bibliotheksverwalter angezeigt.

Es existieren 2 Typen von Projektdateien, die von EcoStruxure Machine Expert erstellt werden:

Dateityp

Beschreibung

*.project

*.library

Die Version einer EcoStruxure Machine Expert-Projektdatei wird von der Version der Anwendungsdatei sowie vom Anwendungsprofil bestimmt.

Projektformat-Version: Die Version der Anwendungsdatei wird von der EcoStruxure Machine Expert-Version definiert, mit der die Anwendungsdatei gespeichert wurde. Sie fungiert als Container, der das Speicherformat für den Inhalt der Anwendung vorgibt.

Projektkategorien: Definiert die Versionen der Gerätebeschreibungen, die Versionen der verwendeten Bibliotheken, die Compiler-Version, das Visualisierungsprofil sowie die Versionen der Visualisierungsstile (siehe Abschnitt Visualisierung in der EcoStruxure Machine Expert Online-Hilfe). Das Anwendungsprofil gilt für die Anwendungen des Projekts bzw. der Bibliothek.

*.projectarchive

Ein Projektarchiv kann mithilfe von EcoStruxure Machine Expert erstellt und als Datei *.projectarchive auf dem PC gespeichert werden. Diese Datei enthält ein Projekt und kann Download-Informationsdateien, referenzierte Geräte, referenzierte Bibliotheken, das Visualisierungsprofil sowie die Visualisierungsstile enthalten.

Sie können auch einen Quell-Download durchführen, um ein Archiv als Datei Archive.prj in der Steuerung zu erstellen.

In Verbindung mit folgenden Elementen kann es zu Kompatibilitätsproblemen zwischen den Versionen von EcoStruxure Machine Expert oder SoMachine / SoMachine MotionVersionen kommen:

oProjektdateien

oArchivdateien

oGeräte-Firmware

oVijeo-DesignerSoftware

Geräte-Firmware

Unter Firmware ist die in die Steuerung integrierte Software zu verstehen.

Die Firmware-Version wird auf der Registerkarte EcoStruxure Machine Expert Logic Builder Kommunikationseinstellungen  des mit der Steuerung verknüpften Geräteeditors angezeigt.

Software Vijeo-Designer

Die Software Vijeo-Designer ermöglicht Ihnen die Erstellung Ihrer HMI-Anwendungen.

Die EcoStruxure Machine Expert-Installation beinhaltet die Installationsdateien von Vijeo-Designer und kann ohne die EcoStruxure Machine Expert-Software installiert oder aktualisiert werden. Eine Verwendung ohne die EcoStruxure Machine Expert-Software ist jedoch nicht möglich.

Informationen zur Kompatibilität mit Vijeo-Designer finden Sie im Abschnitt Kompatibilität der Versionen von EcoStruxure Expert und Vijeo-Designer.