GPL (Globale Parameterliste)

 

GPL (Global Parameter List) - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ:

Globale Parameter

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Beschreibung

GPL (Globale ParameterListe) der Bibliothek Robotic.

Globale Parameter

Variable

Datentyp

Wert

Beschreibung

Gc_udiMaxNumberOfSplinePoints

UDINT

100

Maximale Anzahl der verfügbaren Kurvenpunkte.

Siehe dazu auch ST_SplineTable.

Gc_lrSetPosDetectionThreshold

LREAL

0,1

Die Position des logischen Gebers für das Tracking wird überwacht, wenn sie von einem externen Mechanismus manipuliert wird. Abschätzung für die Position wird berechnet. Wenn die Position des logischen Gebers mehr als Gc_lrSetPosDetectionThreshold von der voraussichtlichen Position abweicht, dann wird die Diagnosemeldung ET_DiagExt.SetPosDetected vom FB_Robot abgesetzt.

Gc_udiMaxNumberOfConnectedPaths

UDINT

20

Maximale Anzahl verfügbarer verbundener Pfade.

Wertebereich 2 ≤ Wert ≤ 100

Gc_udiMaxNumberOfZones

UDINT

20

Maximale Anzahl an verfügbaren Zonen.

Wertebereich 0 ≤ Wert ≤ 100

Gc_udiMaxNumberOfLinearSegments

UDINT

20

Maximale Anzahl verfügbarer Linearsegmente.

Wertebereich 0 ≤ Wert ≤ 100

Gc_udiMaxNumberOfCircularSegments

UDINT

20

Maximale Anzahl verfügbarer Kreissegmente.

Wertebereich 0 ≤ Wert ≤ 100

Gc_udiMaxNumberOfSplineSegments

UDINT

20

Maximale Anzahl verfügbarer Splinesegmente.

Wertebereich 0 ≤ Wert ≤ 100

Gc_udiMaxNumberOfJointSegments

UDINT

20

Maximale Anzahl verfügbarer Gelenksegmente.

Wertebereich 0 ≤ Wert ≤ 100

Gc_udiMaxNumberOfTrackingEvents

UDINT

20

Maximale Anzahl verfügbarer Tracking-Ereignisse.

Wertebereich 0 ≤ Wert ≤ 100

Gc_udiMaxNumberOfStopsOnPath

UDINT

20

Maximale Anzahl verfügbarer Stopps auf der Bahn.

Wertebereich 0 ≤ Wert ≤ 100

Gc_udiMaxNumberOfArmConfigurationEvents

UDINT

20

Maximale Anzahl verfügbarer Armkonfigurations-Ereignisse.

Wertebereich 0 ≤ Wert ≤ 100

Gc_udiMaxNumberOfAuxAxSyncMovements

UDINT

20

Maximale Anzahl verfügbarer synchroner Hilfsachsenbewegungen.

Wertebereich 0 ≤ Wert ≤ 100

Gc_udiMaxNumberOfOrientationSyncMovements

UDINT

20

Maximale Anzahl verfügbarer synchroner Orientierungsbewegungen.

Wertebereich 0 ≤ Wert ≤ 100

Gc_udiMaxNumberOfAuxAxAsyncMovements

UDINT

20

Maximale Anzahl verfügbarer asynchroner Hilfsachsenbewegungen.

Wertebereich 0 ≤ Wert ≤ 100

Gc_udiMaxNumberOfOrientationAsyncMovements

UDINT

20

Maximal Anzahl verfügbarer asynchroner Orientierungsbewegungen.

Wertebereich 0 ≤ Wert ≤ 100