Allgemeine Informationen

 

Allgemeine Informationen

Beschreibung

Die Bibliothek Robotic ist eine Sammlung von Bausteinen zur Steuerung von Roboterkinematiken.

Kinematiken, die gesteuert werden können:

o3-achsiger Deltaroboter - IF_RobotConfiguration.Delta3Ax

o3-achsiger kartesischer Roboter - IF_RobotConfiguration.Cartesian3Ax

o2-achsiger kartesischer Roboter - IF_RobotConfiguration.Cartesian2Ax

o2-achsiger Deltaroboter - IF_RobotConfiguration.Delta2Ax

o2-achsiger Knickarmroboter - IF_RobotConfiguration.Articulated2Ax

oBis 3-achsiger anwenderdefinierter Roboter - IF_RobotConfiguration.User3Ax

Bewegungs-Interpolationen, um einen Punkt im zwei- bzw. dreidimensionalen Raum anzufahren:

oLinear-Interpolation - IF_RobotMotion.MoveL

oZirkular-Interpolation - IF_RobotMotion.MoveC

oKurven-Interpolation - IF_RobotMotion.MoveS

Roboter jeden Typs bringen grundsätzlich Gefahren für die Maschinenbediener und das Wartungspersonal mit sich. Einige dieser Gefahren sind unter Umständen auf eine unsachgemäße/ungültige Programmierkontrolle oder Systemparametrierung/-konfiguration zurückzuführen. Um diese Gefahren bzw. Situationen weitmöglichst zu vermeiden, wurde die Bibliothek SchneiderElectricRobotics speziell für die Schneider Electric-Roboter entwickelt.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER ROBOTERBETRIEB

Stellen Sie sicher, dass die Bibliothek SchneiderElectricRobotics für den Betrieb eines Schneider Electric-Roboters verwendet wird.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Bibliothek SchneiderElectricRobotics erleichtert folgende Aufgaben:

oParametrierung des Roboters

oÜberwachung der Achsparameter des Roboters

oGearIn und GearOut

oFeedConstant

oHöchststrom

oDirection

oHöchstgeschwindigkeit

oÜberwachung des Arbeitsbereichs des Roboters

Namespace der Bibliothek

Der Standardnamensraum dieser Bibliothek ist ROB.

Alle POUs, Datenstrukturen, Enumerationen und Konstanten müssen über diesen Namensraum angesprochen werden.